Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Brasil
  2. Produtos
  3. Porcas com travamento

DIN e peças padrão

Porcas com travamento

Versatilidade: As nossas porcas fornecem o mecanismo de travamento certo para cada aplicação.

Porcas sem função de bloqueio DIN 982.

Seguras e versáteis

As porcas evitam o desaperto das conexões roscadas

Porcas com função de travamento são sempre necessárias quando a integridade da conexão aparafusada está em risco devido a altas cargas dinâmicas, o que não pode ser excluído por meio de medidas de projeto. As porcas são utilizadas para evitar o afrouxamento da força de pré-tensão.

Método e princípio

Vista geral das porcas com função de bloqueio

Princípio

A função de bloqueio pode ser conseguida por meios mecânicos, com aditivos químicos ou utilizado no design da porca.

Material

Além do aço de várias resistências, os materiais disponíveis incluem o aço inoxidável A2 e A4, o plástico e o latão.

Superfícies

Os nossos produtos de aço podem ser fornecidos sem revestimento, ou com revestimentos galvanizados, niquelados ou zincados. As variantes galvanizadas também podem ser passivadas em camada espessa, zincadas mecanicamente, galvanizadas a amarelo ou enegrecidas.

Princípio de funcionamento das funções de bloqueio

As conexões roscadas têm de estar devidamente fixas para a utilização pretendida. Deve ser selecionado o mecanismo correto para garantir o funcionamento das máquinas e dos componentes. É feita uma distinção entre três grupos:

As conexões roscadas têm de estar devidamente fixas para a utilização pretendida. Deve ser selecionado o mecanismo correto para garantir o funcionamento das máquinas e dos componentes. É feita uma distinção entre três grupos:

  • Travas de ajuste

    Utilizam componentes elásticos para compensar os fenômenos de afrouxamento e deformação. Como resultado, pode ser retida uma parte da força de pré-tensão e a fixação mantém-se firme.

  • Dispositivos de bloqueio

    Aumentam o atrito no parafuso usando mecanismos de fixação químicos ou mecânicos. O aumento do torque impede o desaperto total da porca. Ao mesmo tempo, a perda de força de pré-tensão pode ser mantida ao mínimo.

  • Bloqueios anti-rotação

    Ao fazer as roscas bloquearem mecanicamente ou aderirem umas às outras, estas conseguem manter pelo menos 80% da força de pré-tensão aplicada anteriormente, mesmo quando sujeitas a cargas dinâmicas elevadas. Isto é essencial para manter um componente em funcionamento em aplicações relevantes para a segurança.

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Tipos de porcas com função de bloqueio

  • Porcas combinadas com travamento

    As porcas com uma arruela rotativa cativa combinam as vantagens dos elementos com funções adicionais, tais como a trava e o bloqueio. Elas reduzem o tempo de montagem e aumentam a qualidade do conjunto, evitando ajustes e aumentando a força de pré-tensão.
    Podemos fornecer a versão B 53010 como combinação com uma porca padrão e a porca de aperto versão B53011. Esta última neutraliza efetivamente uma perda de pré-tensão mesmo sob cargas dinâmicas.

    Normas

    • B 53010
    • B 53011
  • Porcas sextavadas com travamento

    O efeito de travamento é criado usando uma peça de travamento, uma rosca deslocada ou pressionando contra as superfícies sextavadas. Isso cria um atrito constante – sobre toda a circunferência da rosca ou apenas em parte dela. Os mecanismos de travamento impedem que a conexão roscada se separe por si só.

    Normas

    • DIN 980 semelhante à ISO 7042
    • DIN 982 semelhante à ISO 7040
    • DIN 985 semelhante à ISO 10511
    • DIN 6924 semelhante à ISO 7040
    • DIN 6925 semelhante à ISO 7042
    • DIN 6926 semelhante à EN 1663
    • DIN 6927 semelhante à EN 1664
    • B 53001
    • B 53002
  • Porcas autotravante

    A porca é aparafusada a uma rosca macho – as garras metálicas prendem a rosca, aumentando a fricção. 

    Normas

    • DIN 7967
    • B 53012 semelhante à DIN 6923
  • Porcas com travamento Vargal®

    A porca autotravante Vargal® é um dispositivo de travamento que aumenta a força de fixação através da rosca da porca. O colar da porca com quatro fendas é puxado para dentro em torno de toda a sua circunferência por uma mola, de modo que as roscas afetadas exerçam maior força na rosca do parafuso. Como o componente é feito inteiramente de metal, a força de fixação permanece constante mesmo quando é reutilizado diversas vezes. 

    Normas

    • B 53040
  • Porcas castelo

    As porcas castelo são dispositivos de travamento mecânico. O “castelo” contém uma guia que permite posicionar o contrapino, resultando no travamento da porca. Isto garante que mesmo que haja perda da força de pré-tensionamento, a porca não se perca.

    Normas

    • DIN 935
    • DIN 979 semelhante à ISO 7038
  • Porcas calota sextavadas com travamento

    As porcas calota têm um anel interno em nylon e são fechadas de um dos lados onde terminam numa "tampa" ou num furo com rosca cega no interior. Isto protege a conexão do parafuso da sujidade e da água em ambos os lados. Também garante um acabamento limpo e estético, bem como uma conexão de parafuso segura.

    Normas

    • DIN 986
  • Porcas autotravantes serrilhadas ZAHN

    O efeito de travamento é obtido travando os dentes que penetram no material de contato quando a porca é apertada. O material da porca deve ser mais duro do que o material de montagem. Ao desaparafusar, os dentes arranham a superfície de contato do material de montagem. Este efeito abrasivo danifica a superfície, o que significa que estas porcas devem ser utilizadas com cuidado, especialmente em superfícies pintadas. Se quiser evitar danos numa superfície, recomendamos a utilização de porcas autotravantes RIPP LOCK®.

    Normas

    • B 196

Informações e muito mais

Downloads

As porcas com função de bloqueio interessam-lhe? Faça o download de mais informações aqui.