eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen
  1. Böllhoff Österreich
  2. Produkte
  3. Sonstige Verbindungselemente

DIN- und Normteile

Sonstige Verbindungselemente

Unser Sortiment enthält eine Vielzahl an Verbindungselementen – passende Lösungen für verschiedenste Anforderungen.

Stellringe (DIN 705)

Vielseitige Verbindungen

Eine Lösung für verschiedenste Anwendung

Simple Schraubenverbindungen reichen häufig nicht aus, um eine ausreichende Sicherung zu bieten oder dem spezifischen Kontext der Anwendung zu entsprechen. Um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, enthält unser Sortiment eine Vielzahl an weiteren Elementen wie Gewindestangen und Schmiernippel, aber auch Wellensicherungen, Passfedern und Spannschlösser.

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten Verbindungselemente

  • Gewindestangen und Anschweißenden

    Sie können einbetoniert werden um daran später Bauteile zu befestigen, oder als Verbindungsglied zwischen zwei Materialien eingesetzt werden. Dabei werden sie durch die zu befestigenden oder zu verbindenden Elemente eingeschraubt und mit einer Mutter gesichert.
    Ausschlaggebend für die Anschweißenden ist die Schweißbarkeit. Die Belastbarkeit des Schweißendes wird zum einen durch die eigene Festigkeit aber vor allem durch die Konstruktion des zu verschweißende Bauteils bestimmt.

    Normen

    • DIN 525
    • DIN 976
    Gewindestangen und Anschweißenden in unserem eShop
  • Schmiernippel

    Schmiernippel, oder auch Kegelschmiernippel dienen dazu, Lager mit Schmierstoffen zu versorgen. Die Verbindung zum Bauteil erfolgt über das Gewinde.
    Durch den Druck der Fettpresse – welche formschlüssig an den Nippel angesetzt werden kann – wird eine Lagerkugel gegen einer Haltefeder gedrückt. Somit kann das Fett passieren. Bei Druckabfall kehrt die Kugel in die Ausgangsposition zurück und schützt einerseits vor Verschmutzungen, andererseits dient sie als Rückschlagventil und sorgt dafür, dass das Fett nicht wieder austreten kann.

    Normen

    • DIN 71412 A
    • DIN 71412 B
    • DIN 71412 C
    Schmiernippel in unserem eShop
  • Stellringe

    Ein Stellring ist ein Ring aus Stahl, der mittels Gewindestift auf einer Welle befestigt ist. Er stützt diese beispielsweise gegen andere Maschinenteile ab oder hält andere Teile auf der Welle in einer bestimmten Position fest.

    Normen

    • DIN 705
    Stellringe in unserem eShop
  • Senkniete und Halbrundniete

    Es wird ein Loch in das Aufnahmematerial gebohrt oder gestanzt und der Niet hindurchgeführt. Anschließend wird das Ende des Nietes verformt, um ein Wiederaustreten aus dem Aufnahmeloch zu vermeiden. Auf ein Gewinde kann bei der Herstellung der Verbindung verzichtet werden. Das Lösen ist in der Regel nicht ohne Zerstören der Niete möglich. Senk- und Halbrundnieten unterscheiden sich in ihrer Kopfform. Erstere erzielen einen bündigen Abschluss mit dem Aufnahmematerial, der Halbrundkopf sorgt für eine ästhetische Verbindung.

    Normen

    • DIN 660
    • DIN 661
    Senk- und Halbrundniete in unserem eShop
  • Spannschlösser

    Spannschlösser werden verwendet, um zwei verschiedene Bauteile miteinander zu verbinden. Die Spannschlösser haben an beiden Enden Elemente wie Ösen, Haken oder Anschweißenden, mithilfe derer sie an die jeweiligen Bauteile angeschlossen werden können. Diese sind jeweils durch Links- und Rechtsgewinde charakterisiert. Durch Drehung des Spannschlosses kann die entstandene Verbindung anschließend unter Zugspannung gesetzt werden.

    Normen

    • DIN 1480 A
    • DIN 1480 H
    • DIN 1480 R
    Spannschlösser in unserem eShop
  • Schlauchschellen

    Schlauchschellen verbinden Schlauchenden miteinander oder mit einem festen Anschluss. Über eine Schraube wird Spannung auf die Schelle aufgebracht. Diese Konstruktion erlaubt zudem die Schelle mehrfach zu lösen und zu schließen.
    Die Bandinnenseite ist mit einer Prägung versehen. Die Kanten sind gerundet zur Schonung des Schlauches und der Umgebung.

    Normen

    • B 3017
    Schlauchschellen in unserem eShop
  • Federstecker

    Federstecker – oder auch Federsplinte – dienen zur Lagesicherung von Bauteilen. Hierzu werden diese über das Bauteil geschoben, bis der Federstecker dank der Federwirkung einrastet. Diese Wirkung ermöglicht zudem das Lösen und Wiederverwenden des Steckers.

    Normen

    • DIN 11024
    Federstecker in unserem eShop
  • Splinte, Stifte und Nägel

    Stifte und Nägel dienen der Verbindung von Bauteilen, Splinte sichern Verbindungen. Stifte, wie Kegel- oder Zylinderstifte, werden durch ein vorgebohrtes Loch in das Aufnahmematerial gepresst. Nägel benötigen keine Vorbohrung und werden mit einem Hammer in das Aufnahmematerial eingebracht. Splinte werden durch ein Bohrloch geführt und anschließend zur Fixierung verformt.

    Normen

    • B 53055
    • DIN 1
    • DIN 7
    • DIN 94
    • DIN 1471
    • DIN 1472
    • DIN 1473
    • DIN 1474
    • DIN 1475
    • DIN 1476
    • DIN 1477
    • DIN 6325
    • DIN 7977
    • DIN 7978
    • DIN 7979
    • ISO 2338
    • ISO 8734
    • ISO 8735
    • ISO 8737
    • ISO 8748
    • ISO 8750
    • ISO 8752
    Splinte, Stifte und Nägel in unserem eShop
  • Wellensicherungen und Passfedern

    Zur Befestigung müssen Nuten in die zu fixierenden Bauteile eingebracht werden. Passfedern dienen zur Übertragung des Drehmoments zwischen einer Welle und einem anderen Bauteil in einer Welle-Nabe-Verbindung. Hierbei werden sie in eine vorgefräste Passfedernut in der Welle eingelegt und auf der anderen Seite mit einer Nabe – mit einer passenden Nut – formschlüssig verbunden. Die Passfeder überträgt dann das Drehmoment vom antreibenden auf das anzutreibende Bauteil. Dies findet vor allem im Maschinenbau Anwendung.

    Normen

    • B 53060
    • DIN 471
    • DIN 472
    • DIN 6885
    • DIN 6799
    Wellensicherungen und Passfedern in unserem eShop
  • Dichtringe

    Dichtringe ermöglichen die Abdichtung von ebenen Dichtflächen bei Überdruck. Typische Anwendungsfelder in denen diese Faktoren gegeben sind, sind zum Beispiel die Automobiltechnik und der Maschinenbau.

    Normen

    • DIN 7603
    Dichtringe in unserem eShop

Interessiert?

Verbindungselemente jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für Verbindungselemente?

Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.