eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

13.10.2023 | Unternehmen

Neues Gebäude in China eröffnet

Im September 2023 wurde die 5. Ausbaustufe unseres Standorts in Wuxi eröffnet – mit einem Familientag für alle Mitarbeitenden.

Sven Ammer, Geschäftsführer Region Asien bei Böllhoff, und weitere Mitarbeiter freuen sich über die Eröffnung des neuen Gebäudes in Wuxi

Das Motto des Familientags:

eine Böllhoff Reise rund um den Globus

Über 550 Menschen – Böllhoff Mitarbeiter sowie ihre Familien – folgten der Einladung zum Familientag und warfen selbst einen Blick hinter die Kulissen des hochmodernen Neubaus im chinesischen Wuxi. Bei den Feierlichkeiten konnten insgesamt 14 Länder, in denen Böllhoff mit eigenen Standorten vertreten ist, an Ständen besucht werden – darunter Deutschland, Frankreich und die Schweiz. An den Ständen selbst wurden verschiedenste Spiele für die jüngsten Gäste angeboten, dazu gab es landestypische Köstlichkeiten.

Alle Besucherinnen und Besucher hatten zudem die Möglichkeit, unseren Standort in Wuxi im Rahmen von Unternehmensführungen zu erkunden. Auch Jubilarsehrungen waren ein fester Teil des Programms: Insgesamt 44 Beschäftigte wurden beim Familientag für ihre langjährige Treue zum Unternehmen ausgezeichnet.

In Unternehmensführungen ging es quer durch alle Bereiche – vom Lager bis in die Produktion.

Weitere Eindrücke vom Familientag

  • Die Eröffnung des neuen Gebäudes Phase V im chinesischen Wuxi bot eine ideale Gelegenheit, gemeinsam mit den Beschäftigten vor Ort zu feiern.

  • „Eine Böllhoff Reise rund um den Globus“

    Passend zum Motto des Familientags – „Eine Böllhoff Reise rund um den Globus“ – begann der Besuch an mehreren Check-in-Ständen.

  • „Boarding completed“

    Nach dem Einchecken am Eingang erhielten die Besucherinnen und Besucher ihre Besucherausweise, natürlich im Stil eines Boardingpasses.

  • An verschiedenen Ständen kamen beim Familientag Spiel und Spaß nicht zu kurz

    und auch Böllhoff Verbindungselemente konnten selbst ausprobiert werden.

  • Seit 5 Jahren im Unternehmen

    34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Böllhoff China wurden beim Familientag für diesen Meilenstein geehrt.

  • Seit 10 Jahren im Unternehmen

    10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Böllhoff China wurden beim Familientag ausgezeichnet für eine Dekade im Unternehmen.

Ausbauprojekt Phase V in China:

Steigern der Produktionskapazitäten sowie Nachhaltigkeitsgedanke im Fokus

Mit der Eröffnung des neuen Gebäudes Phase V in Wuxi stehen jetzt 12.000 m² zusätzliche Gebäudefläche für unseren Unternehmensbereich Gewindetechnik zur Verfügung – die Fläche von etwa 1,7 Fußballfeldern. Der moderne Gebäudekomplex beinhaltet weitere Produktionsflächen und Büros, außerdem ein Betriebsrestaurant für die rund 300 Beschäftigten vor Ort.

Erklärtes Ziel des Ausbauprojekts: die Erweiterung der Produktionskapazitäten bestmöglich mit dem Nachhaltigkeitsgedanken zu vereinen. Beheizt wird der Neubau deshalb mittels Wärmepumpen. Überschüssige Wärmeenergie, die in unseren Produktionsabläufen entsteht, wird für die Fußbodenheizung im Betriebsrestaurant weiterverwendet. Außerdem wurde das Flachdach des Restaurants teilweise begrünt: Über 5.000 Pflanzen schaffen einen Lebensraum für Insekten, binden Verunreinigungen aus der Luft und schützen das Betriebsrestaurant im Sommer vor Sonneneinstrahlung.

Das neue Böllhoff Gebäude im chinesischen Wuxi mit begrüntem Betriebsrestaurant, dahinter Büroflächen und Produktionshallen
Das neue Böllhoff Gebäude im chinesischen Wuxi (rechts) mit begrüntem Betriebsrestaurant, dahinter Büroflächen und Produktionshallen. Der Übergang ins Nachbargebäude ist über eine Fußgängerbrücke möglich.

Größte PV-Anlage innerhalb der Böllhoff Gruppe erzeugt Teile des Stroms

Die Nutzung von erneuerbaren Energien wird bei dem neuen Gebäudeabschnitt großgeschrieben. Ein wesentlicher Teil des vor Ort benötigten Stroms wird am Standort selbst erzeugt: mit der derzeit größten Photovoltaikanlage innerhalb der Böllhoff Gruppe.  In ihrer aktuellen Ausbaustufe besitzt die PV-Anlage eine Leistung von 800 kWp. Pro Jahr werden wir so über 800.000 kWh an Strom direkt vor Ort erzeugen und damit circa 682 Tonnen CO2 einsparen können. Dieses Einsparpotenzial ergibt sich daraus, dass Kohle als fossiler Energieträger für den chinesischen Energiemix eine wichtige Rolle spielt. Perspektivisch ist es möglich, unsere PV-Anlage in Wuxi auf eine Leistung von bis zu 1,3 MWp zu erweitern.

                                                                       

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Böllhoff Gebäudekomplexes Phase V im chinesischen Wuxi
Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Produktionshallen in Wuxi

„Mit unserer fünften Erweiterung am Standort Wuxi in China setzen wir nicht nur auf Nachhaltigkeit durch grüne Energie, sondern wollen außerdem noch näher an unseren Kunden sein und die Zeit bis zur Marktreife sowie unsere Entwicklungszeiten verkürzen.“

Sven Ammer, Geschäftsführer für die Region Asien bei der Böllhoff Gruppe
Sven Ammer Geschäftsführer Region Asien
»

Kundennähe als Treiber hinter dem Ausbau

Die Erweiterung unseres Produktionsstandorts in China ist Teil unseres Ansatzes, weltweit nah an unseren Kunden zu sein – ganz im Sinne unserer 360° Verbindungstechnik. Wir denken global und agieren lokal: mit insgesamt 43 Böllhoff Standorten rund um den Globus, davon 14 Produktionsstätten.

Am Standort im chinesischen Wuxi produzieren wir schon seit 2004 Verbindungselemente speziell für den asiatischen Markt, darunter RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben, verschiedene Gewindeeinsätze sowie Verbindungselemente aus Kunststoff. Durch die Erweiterung steigen unsere Fertigungskapazitäten vor Ort signifikant: von zuvor 680 Millionen Verbindungselementen pro Jahr auf künftig 1 Milliarde.

                                                                       

Weitere Eindrücke vom neuen Gebäude

  • Der Anlieferungsbereich des neuen Produktionsgebäudes

  • Ein Blick hinein in das neu eröffnete Betriebsrestaurant

  • Grünflächen und ein kleiner Brunnen vor dem Betriebsrestaurant laden zum Mittagessen an der frischen Luft ein.

  • Bis zu 1 Milliarde Verbindungselemente pro Jahr können am Böllhoff Standort in Wuxi künftig gefertigt werden – speziell für den asiatischen Markt.