Schon seit Jahrzehnten sind wir Entwicklungspartner vieler Industrien, wenn es um Verbindungen geht. Auch die Mobilität von morgen gestalten wir auf diese Weise aktiv mit.
Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Ob im ÖPNV oder im Individualverkehr: Unterschiedliche Ideen sowie Antriebskonzepte stehen aktuell auf dem Prüfstand.
Eins ist jedoch sicher: Zentrales Ziel für die Mobilität von morgen ist das Verringern der im Verkehrssektor entstehenden Emissionen. Einer von zahlreichen Stellhebeln ist hier die Elektromobilität.
Anwendungen im Fokus
Vom E-Auto bis zum E-Bike: Mit unseren Verbindungslösungen sind wir in vielen elektrisch angetriebenen Verkehrsmitteln zu finden – und das in unterschiedlichsten Anwendungen. Dort machen wir zum Beispiel Leichtbau möglich und schaffen belastbare sowie mediendichte Verbindungen. Hier erhalten Sie einen Einblick in ausgewählte Anwendungsfälle rund um die Elektromobilität.
Konsequenter Leichtbau bleibt ein Fokusthema in der Autoindustrie, auch für die E-Mobilität. Denn das Fahrzeuggewicht wirkt sich direkt auf Verbrauch und Reichweite aus. Mit unseren Gewindeeinsätzen wie dem HELICOIL® Smart entstehen belastbare Gewinde in Leichtbauteilen, etwa aus Aluminium. Durch die geringe Scherfestigkeit des Leichtmetalls würden Gewinde ohne diese Verstärkung einfach ausreißen.
Erfahren Sie mehr über HELICOIL®Das Herz jedes E-Autos ist die Hochvoltbatterie. Die Batteriewanne muss sicher befestigt werden – mit zwei Herausforderungen: Materialdicken von 3-4 mm an den Anschraubpunkten lassen kein geschnittenes Gewinde zu. Außerdem müssen alle Verbindungen 100 % mediendicht sein. Ein Fall für RIVKLE® Seal Ring Blindnietmuttern: Sie erzeugen tragfähige Gewinde in dünnen Bauteilen und dichten gleichzeitig ab.
Erfahren Sie mehr über RIVKLE®Auch Elektroautos müssen „tanken“. In der Ladeinfrastruktur für E-Autos sorgt Böllhoff Know-how ebenfalls für nachhaltige Verbindungen – ob in der Ladesäule oder im Ladestecker. Beispiel Ladestecker: Da diese in der Regel aus Kunststoff gefertigt werden, kommen unsere AMTEC® Gewindeeinsätze ins Spiel. Sie schaffen hochfeste Metallgewinde in leichten Kunststoff-Bauteilen.
Erfahren Sie mehr über AMTEC®Je leiser ein Fahrzeug ist, desto eher treten unerwünschte Nebengeräusche im Innenraum hervor – etwa durch sich bewegende Bauteile. Daher ist Schwingungsentkopplung auch in E-Autos relevant. Schließlich gibt es dort kaum Motorengeräusche, die etwaige Nebengeräusche überdecken könnten. Hier kommen unsere SITEC® Elemente zum Einsatz: Sie reduzieren Schwingungen und damit Geräusche auf ein Minimum.
Erfahren Sie mehr über SITEC®Auch beim E-Bike geht nichts ohne Akku. Im Sinne der Langlebigkeit sollte der Akku gut zugänglich sowie austauschbar sein – und gleichzeitig geschützt vor Staub und Witterungseinflüssen. Bei rahmenintegrierten Akkufächern wird dies durch eine abnehmbare Abdeckung erreicht. Darin oft verbaut: QUICKLOC® Schnellverschlüsse. Sie erlauben ein Öffnen und Schließen des Fachs buchstäblich im Handumdrehen.
Erfahren Sie mehr über QUICKLOC®»„Innovative Verbindungslösungen entwickeln und damit die Mobilität der Zukunft mitgestalten – das ist unser Anspruch bei Böllhoff. Wir sind stolz, dass unsere Produkte schon heute in vielen Anwendungen zu finden sind. Und das häufig unsichtbar fürs Auge, als 'Hidden Champions' hinter den Kulissen.“
Weitere Einblicke gefällig?
Wir geben neuen Antrieben eine sichere Verbindung. Entdecken Sie zahlreiche Anwendungen speziell rund ums E-Auto in unserem Video.