Success stories
Für KWD bietet er eine eine schnelle und sichere Lösung, um das unbefugte Lösen von Schraubverbindungen zu verhindern.
Ausgangssituation
Die Zahnkupplung überträgt sicher auch hohe Momente wie im Railbereich gefordert. Allerdings ist im Schienenverkehr auch immer mit starken Vibrationen zu rechnen. Das bedeutet, dass die sich hier im Einsatz befindlichen Verbindungselemente die z.B. den Flanschdeckel fixieren (hier M6x12) zusätzlich mit einem mikroverkapselten Klebstoff gesichert werden müssen, damit diese sich im Betrieb nicht selbsttätig losdrehen.
Im Schienenverkehr kann es beim Endkunden schon mal vorkommen, dass solche Kupplungen ein paar Jahre liegen bis diese als Ersatzteil zum Einsatz kommen. Hier ist es in der Vergangenheit zu Problemen gekommen, da sich die Schrauben im Betrieb gelöst hatten bzw. sogar verloren gingen. Dies führte wiederum zu Beanstandungen der Kupplungen bei KWD. Nach einigen Eskalationsgesprächen stellte sich dann heraus, dass die Service-Monteure des Endkunden bei einigen Kupplungen die Deckel geöffnet hatten, sodass die Schraubensicherung unwirksam wurde und die Schrauben sich im Betrieb lösen konnten.
Lösung
Der PARRYPLUG® (to parry = parieren, einen Angriff abwehren) verhindert den Werkzeugeingriff in die Innenkontur durch speziell konstruierte Axialrippen, die einen definierten und sicheren Presssitz garantieren. Der verwendete Hochleistungs - kunststoff, der Einsatzbereiche von -50°C bis +200°C erlaubt, sowie die Präzisionsfertigung stellen sicher, dass auch feinste Toleranzen von Innensechskantantrieben berücksichtigt werden können. PARRYPLUG® wird nun in der Flanschverschraubung eingesetzt um solche Manipulationen auszuschließen. Sollte der Plug entfernt worden sein, entfällt der Gewährleistungsanspruch, ähnlich wie eine Verplombung, allerdings wesentlich einfacher zu montieren. Der Plug lässt sich selbstverständlich nur zerstörend entfernen, sodass er danach nicht wieder eingesetzt werden kann. PARRYPLUG® konnte KWD überzeugen – und findet nun überall da Anwendung wo ein unbefugtes öffnen der Schrauben verhindert oder mindestens visualisiert werden soll.
Ergebnis
Das unbefugte Lösen von Schrauben an Maschinen und Anlagen birgt ein hohes Gefahrenpotenzial. Daher ist es oft erforderlich, ungewollte Eingriffe effektiv zu verhindern. Während konventionelle Lösungen den Schraubenantrieb unwiderruflich zerstören, bietet PARRYPLUG® einen komplett neuen und innovativen Lösungsweg.