Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Casos de éxito

Morgan

Uniones de alta resistencia y fiabilidad en la plataforma de aluminio del último modelo deportivo de Morgan Motors Company.

Böllhoff y Morgan: «Una combinación fabulosa de artesanía y tecnología» (©Morgan Motor Company)

Böllhoff y Morgan: «Una combinación espléndida de artesanía y tecnología»

Desde 1909, Morgan Motors Company fabrica automóviles deportivos que gozan de un estatus de culto y presentan una atractiva combinación de artesanía tradicional y tecnología moderna.

Situación inicial

La plataforma de aluminio del Morgan Plus Six

Cada Morgan se hace a mano y consta de tres elementos principales: madera de fresno, aluminio y piel. Con el modelo Plus Six, la empresa ha logrado fabricar una plataforma de aluminio que supone un 100 % de aumento en la rigidez de torsión comparado con las plataformas que se usaban anteriormente. Esto convierte al Plus Six en el modelo más dinámico de la serie Morgan hasta la fecha.

Con la producción de la plataforma de aluminio, Morgan se enfrentó a nuevos retos. En primer lugar, las piezas de aluminio individuales debían unirse mediante un adhesivo especial; después, había que fijarlas. Después, se unieron. Ese procedimiento requería un método de unión sin perforación previa que permitiera crear uniones de alta resistencia mientras se endurecía el adhesivo. Nuestra tecnología de remache autoperforante RIVSET® ofreció la solución perfecta.

Plataforma de aluminio del Morgan Plus Six
Plataforma de aluminio del Morgan Plus Six

Solución

Tecnología de remaches autoperforantes RIVSET®

El remache autoperforante RIVSET® es un sistema de fijación para crear uniones mecánicas de alta resistencia de materiales similares o diferentes. Las uniones pueden ser de dos o más capas, como en este caso ocurre con el adhesivo, que es una capa intermedia.

  • Remache autoperforante RIVSET®

    los remaches

  • Remache autoperforante RIVSET®

    sección transversal

  • Remaches autoperforantes RIVSET®

    colocados en la carrocería de aluminio del Morgan Plus Six

  • El RIVSET® Portable

    La herramienta manual para remachado autoperforante

Resultado

Muy resistente y seguro

En tan solo un paso, el remache autoperforante semitubular penetra a través de las capas del material superior y forma un moleteado en la capa inferior, que crea la característica cabeza de bloqueo. La capa de material inferior permanece intacta, de forma que el punto de unión creado es completamente estanco a gases y líquidos. Como los vehículos se hacen a mano, el RIVSET® Portable complementa el proceso de unión a la perfección.

Ventajas para el cliente

  • Muy versátil
  • Económico
  • Gran resistencia cuasiestática y dinámica
El coche Morgan Plus Six (© Morgan Motor Company)
El coche Morgan Plus Six (© Morgan Motor Company)

Estaremos encantados de ayudarle.

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros