Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Argentina
  2. La revista Böllhoff
  3. Formas alternativas de ir a trabajar

Formas alternativas de ir a trabajar

Zwei Kolleginnen von Böllhoff mit ihrem neuen Jobrad

¿Dejar el coche en casa? Vale tanto compartir coche como ir en bicicleta al trabajo. En Böllhoff animamos a nuestros empleados a buscar y utilizar formas alternativas de ir a trabajar.

Viajar juntos ahorra recursos y es divertido

Nuestra sede francesa en La Ravoire es pionera en el uso compartido del coche: aquí, los empleados pueden apuntarse en cinco rutas diferentes y unirse al vehículo compartido respectivo de forma flexible. En 2023, por ejemplo, nuestro equipo de Grenoble organizó un total de 168 viajes de ida y vuelta con cuatro personas por coche. Así se ahorraron unos 800 litros de combustible en una distancia de algo más de 13.000 km.


Pero compartir coche no solo permite ahorrar recursos, sino también reducir la fatiga y el estrés y, sobre todo, aumentar la diversión y la interacción.
 

El equipo de Grenoble suele recorrer 80 kilómetros juntos.
El equipo de Grenoble suele recorrer 80 kilómetros juntos.

Bicicletas de empresa: trayectos saludables y sostenibles

Desde el 1 de julio de 2023, ofrecemos a los empleados de todas las sedes alemanas un impulso en el desplazamiento al trabajo en su propia bicicleta mediante el alquiler de bicicletas de empresa. No importa si prefiere utilizar solo la fuerza muscular o la asistencia eléctrica, o si es solo para ir al trabajo o también para uso privado: todo es posible con una bicicleta de empresa. En apenas un año, más de 270 empleados han solicitado más de 330 bicicletas de empresa.
 

Una compañera de Böllhoff con su nueva bicicleta de empresa

En cooperación con JobRad, un proveedor de alquiler de bicicletas, nuestros empleados pueden obtener hasta dos bicicletas subvencionadas fiscalmente. En este sentido, la bicicleta de empresa no solo resulta positiva para la salud y el medio ambiente, sino también para el bolsillo, ya que nuestros empleados pueden ahorrar dinero en relación con el precio de venta habitual gracias a los beneficios fiscales. Las mensualidades se deducen automáticamente del salario bruto y Böllhoff aporta 26 euros al mes.
 

«Gracias a la bicicleta de empresa, mi coche está parado mucho más tiempo que antes. En mi vida privada, ahora recorro largas distancias en mi bicicleta eléctrica, haga el tiempo que haga.»

Böllhoff Mitarbeiterin Maja Schucht-Rump
Maja Schucht-Rump Consultora Informática Interna
»